This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:DAC53204

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239942/dac53204-dac53204

器件型号:DAC53204

您好、如何配置 DAC 以使每个通道具有特定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:  

    为 COMMON-CONFIG 寄存器中的所有通道上电、将启动值写入每个通道的 DAC-X -DATA 寄存器、然后通过将0x0002写入 COMMON-TRIGGER 寄存器将这些值保存到 NVM 中。  

      

    此致!

    K·琼斯