This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS7142-Q1:PAMBoard

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239805/boostxl-ads7142-q1-pamboard

器件型号:BOOSTXL-ADS7142-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7142-Q1

您好、Gen.

我订购了 ADS7142-Q1 EVM 板、但在套件中找不到 PAM 板、您可以帮助检查如何获得此 PAM 板吗? 如果没有它、我无法运行 此 ADS7142-Q1 EVM。 BTW、您能帮助与我分享 PAMBoard 信息/文档吗? 谢谢。

此致、

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    很遗憾、您没有随 ADS7142-Q1 EVM 套件一起在套件中获得 PAMB。  您能告诉我们您从哪里订购套件吗?  是 TI 网上商店还是其他经销商?