This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:输出始终为0v

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239507/dac81408evm-output-always-0v

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYREF5025DAC81408

 团队成员您好

我正尝试使用从可从 TI 网站下载的 DAC81408EVM 软件中获得的 USB2ANY 接口适配器和 GUI 来控制 DAV81408EVM。

我使用内部2.5V 基准、为电路板提供 VDD/VAA = 5V、VCC = 12V VSS =-12V 和 VIO = 3.3V (由 USB2ANY 适配器提供)

1.跳线设置如下。

跳线

默认位置

J2

打开:/RESET 已停用

 

J3

打开:/CLR 已停用

 

J9

闭合:GND

 

J10

1-2:J8.5上的 USB2ANY 3.3V

 

J11

1-2:来自 REF5025的 Vref

 

J12

2-3:J7.2上的 VSS

 

2. DEVICE_ID 读取值0X0A60。

  读取值 0x0008。

3.SPICQ64读取值0x0A84。

在 DAC81408页中、更改了 DACOUT、 其始终为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay 将帮助这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

     

    请从 REF 引脚断开 J11跳线并尝试以下顺序-  

    1.在 SPICKAN 中写入0x0A04 (0x73)

    2.在 GENCONFIG (0x04)中写入0x3F00

    3.在 DACPWDN (0x09)中写入0x0000

    4.在 DAC[0-7](0x14 - 0x1B)中写入0xFFFF

    然后测量 VREF 输出和 DAC[0-7]输出。

     

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我犯了个错误。、我测量了 OUT0-OUT3和 OUT12-OUT15,这些引脚在 DAC81408上为 NC,正确的输出为 OUT4-OUT11。

    它运行良好,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 很高兴听到您的问题已解决。

     

    谢谢。

    桑贾伊