This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:[咨询] TLA2024 -电压读数异常

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239417/tla2024-consultation-tla2024---voltage-reading-abnormal

器件型号:TLA2024

您好、TI 服务团队、

我是 ZT 硬件团队的 Paul。

更清楚地说、我们利用这两个 AIN 引脚(AIN0和 AIN1)进行电压感测(来自板载高度计的实际电压:1.6V~2.82v)并将该值(必须为正值)转换为其他形式、因此该值应更加准确/正确/精确。

目前、我们将 reg1:配置寄存器设置为0x8583、我认为这是默认设置。

我们的问题是如何  通过 TLA2024中的这两个寄存器获得正确/精确的电压值(来自板上多计的实际电压:1.6V~2.82v)?

是否需要将配置更改为每个 AIN 引脚的不同输入多路复用器和感应相应值的可编程增益放大器?

非常感谢。

此致、

L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    默认寄存器设置(0x8583)最高只能测量2.048V 的电压、因此您需要将配置更改为0x8383、以增加满量程、从而支持最大输入电压。

    默认多路复用器配置用于使用 AIN0/AIN1输入对的差分测量。  该测量的结果将是 AIN0和 AIN1之间的电压差。  如果您需要单独测量每个输入、则该测量为相对于接地的单端测量。  单端测量需要进行两次单独的电压测量(AIN0/GND 和 AIN1/GND)。

    对于 AIN0/GND、将配置寄存器设置为0xC383、对于 AIN1/GND、将配置寄存器设置为0xD383。  配置设置为单次模式、但在向配置寄存器写入位15为高电平时、会开始转换。  等待转换周期结束(或监控位15变为高电平)、然后从转换寄存器中读取结果。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的、我发现需要修改满标量程以支持最大电压(0x8"5"83 -> 0x8"3"83)。

    是的、我们对两个单独电压 (AIN0/GND 和 AIN1/GND)的电压检测使用单端测量。

    此设置与我针对 AIN0/GND 的假设相匹配、将配置寄存器设置为0xC383、并针对 AIN1/GND 将配置寄存器设置为0xD383。

    好的、我们在默认设置中使用单次模式、并将读取处于高电平状态的位15以检查转换状态。

    非常感谢您的评论。

    此致、

    L·P·雷