Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M03-Q1 大家好!
社区中是否有人能指导我使用一种可靠的设计方法 将单极和双极的12V、5V、3.3V 输入电压衰减到 ADS131M03-Q1的+/-1.2V 输出电压范围内的参考设计?
我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03-Q1
大家好!
社区中是否有人能指导我使用一种可靠的设计方法 将单极和双极的12V、5V、3.3V 输入电压衰减到 ADS131M03-Q1的+/-1.2V 输出电压范围内的参考设计?
我
尊敬的 Shreeneet:
衰减信号的解决方案有很多、请参阅以下应用手册和先前有关 TI 放大器论坛的问题:
我建议您将您的问题发布到 TI 放大器论坛 、您可以在该论坛获得针对前端电路的正确设计支持。 如果您对 ADS131M03-Q1 ADC 有任何疑问、仍可以在此处的数据转换器论坛上发布。 谢谢。
此致、
戴尔
大家好、Dale、
感谢您的提示建议!
现在、我将提供这些链接。
我还找到此链接、并随附以供将来参考: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/three-ways-to-scale-an-analogue-input-signal