This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:模拟信号电平转换

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, TLA2024, ADS131M03
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237978/ads1015-analog-signal-level-shifting

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件: TLA2024ADS131M03

您好、专家!

请在下面帮助我们解决客户的问题。

我们需要进行模拟信号电平转换。

我们有+/- 20V  模拟电压信号 和0-20mA 模拟电 流信号  、必须与可接受0-5V 较低电压范围的 ADC 连接。
因此、请为我们提供一个可以实现信号电平转换的组件基准电路。
我发现 TLA2024和 ADS1015 ADC 适用于我们的用例。 请告知。
提前感谢您!
此致、
乔纳森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    分压器网络可用于将较高电压信号衰减至 ADC 的输入范围。

    有关示例电路和其他设计信息、请参阅数据转换器指导手册的"模数电平转换输入驱动电路"部分。

    数据转换器电路|数据转换器设计指导手册|模拟电路|设计工具和仿真| TI.com

    本节介绍将输入电压电平转换为适合 ADC 输入范围的放大器驱动电路。  例如、放大器驱动电路可能会显示±15V 范围如何衰减以及如何调节范围以与5V ADC 配合使用。  此外、本节还将介绍如何优化放大器驱动电路以实现出色的趋稳性能、低噪声和高带宽。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Angel,

    感谢您提供相关链接和回复。

    我们正在计划使用 ADS131M03来测量4-20mA 电流环路模拟信号、您能不能指导我们这么做是否明智? 我们在这里缺少什么明显的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:

    ADS131M03应该适合您的应用。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Angle,

    您能为我们提供一些可用于低成本、高精度应用的分压器或 Ananlog 信号电压衰减器参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:

    天使不在办公室,但他会回应,当他回来

    同时、他所连接的"电平转换"电路是否不足以满足您的应用需求? 我们实际上没有任何电阻分压器参考设计、因为这是这样的基本电路

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    事实上、我并不是指分压器参考设计、而是指带有计算方法的整个电路。

    我来自制造工程背景、 最近开始学习模拟电路的基础知识。

    因此、拥有一个设计良好的可靠电路可以很好地开始研究实际实施方案。

    确实建议阅读一些适用于低成本应用的材料。 我已经介绍了数据转换器电路链接上的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:

    我们并未真正将我们的参考设计指定为"低成本"、因此您需要查看我们的内容、看看它们是否足以满足您的应用需求

    以下是一些参考链接:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa551/sbaa551.pdf?ts=1687219484977&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS8675%253FkeyMatch%253DADS8675%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    https://www.ti.com/product/ADS8688#reference-designs (该网站提供多个参考设计供您浏览)

    -Bryan