This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:对8个模拟 PWM 输入和模拟输出进行配置

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239664/dac088s085-configuring-for-8-simulatenous-pwm-inputs-and-analog-outputs

器件型号:DAC088S085

大家好、我将尝试 同时使用 DAC088S085输出8个模拟电压(0-5V)-这些电压将用于向太阳能电池施加正向电压、以便同时驱动所有太阳能电池。 但是、我对该产品数据表中的文档和图表感到困惑。 只有1条数据输入线路、但我希望8条 PWM 输入线路能用于8条模拟输出线路? 此外、每个输出的末尾都有开关-这是否意味着 DAC 一次只能从一个引脚输出? 希望这里有所帮助。

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    该器件使用 SPI 而不是 PWM 进行通信。 4条数据线路 SYNC、SCLK、DIN 和 DOUT 与不同的命令一同用于更新8个通道。  

    上图输出中的开关表示可选择的不同断电模式:  

    这个图中的开关代表 DAC 串本身。 串式 DAC 本质上是基准和接地之间的一个大电阻分压器。 不同的开关表示根据设置的输入代码将输出连接到的电阻分压器的不同点。 每个通道应该有一个 DAC 串。  

    如果您要将8个 PWM 输入转换为 8个模拟输出、可以考虑使用 RC 滤波器而不是 DAC。  

    此致!

    K·琼斯