This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7615:应用查询

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240454/dac7615-application-inquiry

器件型号:DAC7615

团队、您好!

代表我的客户发布:

我们需要使用 DAC7615U 而不是 DAC7614U。 但在我们的设计中、PIN13保持在 NC 状态。 因此,通过使用 DAC7615U PIN13,即!LOADDACS 也将保持未连接状态。 您能否告诉我们、此引脚13上是否存在内部下拉电阻器、以便我们可以将其用作替代方案? 否则、如果将其上拉、它将与我们的设计不兼容。 但是、如果是高阻抗输入、该输入的逻辑状态是什么? 可能会导致不希望的高电平。

此致、

雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    需要从外部下拉引脚。 没有内部下拉电阻、因此需要将引脚拉至低电平、以使数据寄存器透明并更新输出。  

    此致!

    K·琼斯