This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:多传感器测量的设计问题

Guru**** 2994270 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240333/ads1258-ep-design-questions-for-multi-sensor-measurements

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1258、 REF2025、BUF634

您好!

我们需要使用 ADS1258测量16个单端传感器。 这些传感器配置为四分之一电桥、电路取自以下 TI 示例。 R10是电桥中的传感器元件。 在给定的+2.5V VREFP 和+5V 电源电压下、电桥电路可提供+0V 以上至+5V 以下的电压范围。 VREFN 为 GND。 我们希望这是合理的?

我们使用的基准是 REF2025、使用一个缓冲器为16个桥接器 BUF634供电。

单电源应变仪桥式放大器电路(修订版 A)(TI.com)

2.我们不确定如何处理 AINCOM? 它必须是+2.5V 吗? 从而使 VREFP +5V?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias Heib:

    以下是您的问题的答案:

    Unknown 说:
    1. 我们需要使用 ADS1258测量16个单端传感器。 这些传感器配置为四分之一电桥、电路取自以下 TI 示例。 R10是电桥中的传感器元件。 在给定的+2.5V VREFP 和+5V 电源电压下、电桥电路可提供+0V 以上至+5V 以下的电压范围。 VREFN 为 GND。 我们希望这是合理的?

    是的、这似乎合理。 尽管我在您的原理图中没有看到 VREFN 与接地之间的连接,

    Unknown 说:
    2. 我们不确定如何处理 AINCOM? 它必须是+2.5V 吗? 因此 VREFP +5V?

    如果要测量16个单端通道、则需要使用自动扫描模式。 在此模式下、每个单端输入均针对 AINCOM 进行测量。 如果您要测量0V 至5V 的信号范围、我会将 AINCOM 连接至2.5V。 这称为伪差分测量、允许您在-2.5V (当 VIN = 0V)至+2.5V (当 VIN = 5V)之间进行差分测量、从而利用整个 ADC 满量程范围。

    但我不确定为什么 VREFP = 5V

    我还要谨慎一点、不要使用晶体作为 ADC 时钟、而不要使用离散时钟振荡器。 许多客户在使用 ADS1258使晶体振荡时遇到问题(您可以搜索 e2e 以获取更多信息)。 我建议使用分立式时钟振荡器、以获得最佳、最一致的性能

    -Bryan