This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070EVM:使用 TSW1400EVM 测试 AFE7070EVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233093/afe7070evm-testing-afe7070evm-with-tsw1400evm

器件型号:AFE7070EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7070

我有同样的问题。 有没有解决这个问题的办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在  尝试使用具有软件高速数据转换器专业版 GUI 安装程序 v5.2 (修订版 W)的 TSW-1400 EVM 接口测试 AFE 7070 EVM)板。

    我已经按照 用户手册中所述的测试程序进行了操作、所得到的只是 LO 泄漏 (2.1GHz)通信、看起来好像没有从  TSW-1400 EVM 向 AFE7070 EVM 板发送任何数据。  固件 版本为15.15的 TSW-1400 EVM 未 显示固件版本= 0.2 接口类型= DAC_CMOS_INTLY 示例所示的正确接口类型。 TSW LED 状态未显示任何指示灯亮起。 请参阅附件。

    我想提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快答复您的支持价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉延迟...我之前的回复似乎未正确上传至系统。

    首先、我建议使电路板在没有 TSW1400的情况下可运行。  AFE7070配备了 NCO、因此您可以在不发送模式的情况下获取单音信号。  将时钟频率设置为所需采样率的2倍。  最初、您可以禁用 FIFO、QMC 校正、并正确设置 NCO 参数。  我最初将时钟修整设置为2。  微调设置可以设置为0、以最大限度地提高集成式低通滤波器。

    在没有生成图形的情况下正确设置器件后、您可以引入 TSW1400。  大多数问题都是由时钟问题引起的。  确保时钟设置为 LVPECL 且处于适当的频率(所需采样率的2倍)。  奇怪的是、没有在 TSW1400中正确加载 FW。  选择 ini 后应加载固件。  您还可以通过 HSDC Pro 软件手动加载固件。

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议,我断开了 TSW1400的连接,并将时钟输入设置为130MHz@ 0dBm,将 LO 输入设置为2.1GHz @ 5dBm。

    请参阅输出的附件。

    e2e.ti.com/.../AFE7070_5F00_congfig_5F00_only.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、TSW1400连接到 AFE7070并按照用户手册进行设置。 我看不到任何变化。 请参阅附件。

    声明:

    无接口典型值=

      TSW1400上也未显示 LED 灯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、没有在 TSW1400中正确加载 FW。  选择 ini 后应加载固件。  您还可以通过 HSDC Pro 软件手动加载固件。  

    您好, RJ Hopper :您能提供 FW 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这项建议没有解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duong:

    非常好的一点是、您确认使用 NCO 时 AFE7070设置是正确的。  您的安装没有正确的固件是奇怪的。  让我们先检查一些东西。  转至: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware。  您 在那里看到了固件 DAC_CMOS_INTLV.RBF 吗?  如果没有、重新安装 HSDC Pro 可能会解决该问题。  如果无法解决问题、我将转发固件到论坛之外。

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi RJ Hopper、

    是的、我可以在文件夹中看到 DAC_CMOS_INTLV.RBF 固件、请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常好。  接下来要检查的是、验证 ini 文件是否正确调用了该 FW。  打开以下文件: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\DAC files\CMOS_AFE7070.in。  该文件内部应该有一行内容为: interface name="DAC_CMOS_INTLV"。  这是用于加载正确固件文件的指令。

    如果 FW 由于某种原因未正确加载、您可以在 HSDC Pro  Instrument Options  下拉菜单中手动加载。

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以使用接口名称="DAC_CMOS_INTLV"对文件执行操作

    在 CMOS_AFE7070.ini 中

    [DAC]

    接口名称="DAC_CMOS_INTLV"
    通道数= 4
    位数=14
    最大采样率=125000000
    中断=1
    总线=16
    CONFIG1 = 48
    CONFIG2=1
    格式模式=1、-2、-1、-2、-1、-2、-1、-2、-2、-1、-2、-1、-2、-2、-3、-4、-3、-4、-4、-4、-3、-4、-4、-4、-3、-4、-4、-3、-4、-4、-3、-4、-4、-4、-3、-4、-4、4.3
    //格式模式=1、-1、1、1、-1、-1、-1、-1、-1、1、1、1、-1、-1、-1、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2、-2
    //表示 lsb
    //+表示 MSB
    //eg -1、-2、1、2 =第一个通道数据的 lsb、第二个通道数据的 lsb、
    //第1通道数据的 MSB,第2通道数据的 MSB。
    读取 EVM 设置过程="EVM 设置过程不可用"
    \\\n 使用<>作为换行符的分隔符

    我手动重新加载设备 INI 但未发生任何情况、请参阅附件。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJHopper

    确认一下、我们将 在 Windows 10中通过 TSW1400电路板运行 AFE7070 EVM 软件控制和高速数据转换器专业版 v5.20。

    我们目前确实卡住了、需要在订购 PCB 板之前尽快解决该问题。

    非常感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duong:

    之前、您已确认 ini 文件设置正确、并且固件位于您的机器上。  似乎没有正确上传固件。  这很奇怪。

    您是否可以手动加载固件?  在 Instrument Options (仪器选项)菜单下、有一个加载 FW 的选项。  您可以从此处选择我们之前确定的正确固件文件。

    我想知道您的计算机上是否有某种安全软件阻止 HSDC Pro 从 C:目录加载文件。  如果可以、请尝试在"以管理员身份运行"选项中运行 HSDC Pro。  另外、您也可以尝试使用不同的计算机来查看是否有任何差异。  同时、我还会与软件开发团队进行沟通、看看以前是否发生过这种类型的错误。  

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duong:

    还要仔细检查 TSW1400电源上的电流限制。  您可以将电流驱动到最大4A、以确保上传固件时有足够的余量。  上传固件后、会出现浪涌电流。  如果电源无法保持正常运行、则会出现欠压情况、并且 FW 会无法加载。

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi RJ Hopper、

    是的、您说得对我的问题是 PSU 针对 TSW1400的电流限制。 当我设置 为4A 时、它会正确加载固件。 这让我的问题发生了。

    非常感谢您的帮助和支持。

    此致、

    T·杜恩