This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC14:滤波器输入阻抗

Guru**** 2531790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238985/tlc14-filter-input-impedance

器件型号:TLC14

大家好、

我想知道 引脚8滤波器输入的输入阻抗是多少。

谢谢!

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我必须向团队核实并与您联系、但我不相信能够提供答案。

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    感谢您查看此内容。 我期待您的答复。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    遗憾的是、我们无法获得准确的答案。 输入阻抗是指开关电容器。 因此、R_eff = 1/(f_CLKIN*C_INPUT)

    F_CLKIN 是指施加到 CLKIN 输入引脚的频率(或进入滤波器的有效时钟、取决于设置)。 然而、根据我们的数据、C_INPUT 是未知的。 客户将不得不自行计算或测量它。

    此致!

    -科尔