This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2017:IEC61000-4-2的结果。

Guru**** 2545740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236502/tsc2017-the-results-of-iec61000-4-2

器件型号:TSC2017

大家好!

我想知道 IEC61400-4-2的结果。

哪一项 a)到 c)适用?

A) 当施加目标方的电压时、器件工作正常。

B) 设备出现故障、但不会停止工作。

C)操作员需要打开/关闭闩锁等电源。

我想提及静电测试期间的结果。

此致

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我会答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在内部检查此情况。 我很快就会回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的答复。

    我期待收到您的回复。

    此致

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们很快就会回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    进展如何?

    如果您能在明天之前给出答案、我将不胜感激。

    此致。
    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    假设放电节点为 330 Ω 和150pF、则我认为(a)应该适用:器件将继续正常运行。 如果器件受到输入引脚高电压过度或持续放电的影响、则可能会损坏、但正常 ESD 状况不会导致错误状态。

    如果您还有任何问题、请告诉我!

    此致、
    卢卡斯