This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118EVM:E348139

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240418/ads1118evm-e348139

器件型号:ADS1118EVM

您好!  

我想知道我是否可以向 ADS1118EVM 中的 Ain0和 Ain1点施加任何外部电压并检查 ADC 输出电压。 我已经在温度传感器模式下使用它、也通过使用 K 热电偶使用它。  

现在、我想测量电压、而不是测量温度。 我可以通过 SMPS 或其他工具向任何多路复用器输入施加电压吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jane:

    是的、只要处于最大额定值范围内、您就可以在输入引脚上施加要测量的任何外部电压。 对于该器件、不建议施加比 DVDD 高0.3V 的任何电压以避免损坏器件。

    您可以选择在 AIN0和 AIN1之间施加差分电压或使用这些引脚进行两次单端测量。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!