主题中讨论的其他器件: ADS1298
您好、专家!
我们的客户计划使用 ADS1298ECGFE-PDK 性能演示套件来测量 EMG 信号。 多个电极组合在一个高密度矩阵中。 通道的正极连接器应连接到电极。 通道的负连接器应连接到用作参考的辅助阵列。 这意味着它们使用的是一个单极配置。
第一批测试表明 RA、RL、LA 和 LL 连接器与 EMG 测量相关。 是否有办法按设计方式配置演示套件? 是否有适用于 EMG 测量装置的特定用例的说明?
谢谢、此致、
杰拉尔德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我们的客户计划使用 ADS1298ECGFE-PDK 性能演示套件来测量 EMG 信号。 多个电极组合在一个高密度矩阵中。 通道的正极连接器应连接到电极。 通道的负连接器应连接到用作参考的辅助阵列。 这意味着它们使用的是一个单极配置。
第一批测试表明 RA、RL、LA 和 LL 连接器与 EMG 测量相关。 是否有办法按设计方式配置演示套件? 是否有适用于 EMG 测量装置的特定用例的说明?
谢谢、此致、
杰拉尔德
您好!
RA、RL、LA 和 LL 是 ECG 应用的常见符号和知识、适用于右腿、左臂和左腿。
----------------
我们不是 EMG 电极和布局拓扑专家、根据客户研究/应用/产品、可能有许多不同类型的 EMG 电极放置拓扑、因此我们的支持可能会有限。
但我们可以提供一些高层次的通用指南-例如
客户是否采用 ECG 之类的差分方法测量 EMG?
例如、是否通过"2个节点(电极)之间的差值"来测量目标信号、例如、来自节点 A 的信号-(-)来自节点 B 的信号?
如果是、则它们可以将 EMG 的差分信号连接到 ADS 的+输入、例如将节点 B 连接到 ADS 的-输入。
客户决定节点 A 和节点 B 来自测量下的主体(或单元)、即动物或 EMG 仿真器(与 EVM 一起使用时建议使用)。
谢谢
尊敬的 Chien:
请查看以下客户反馈:
"我想在差分模式下实施电极、因此我需要一个用于通道负输入的基准(您将其称为 ADS 的-输入)。 当前的基准是、正如我所使用的是威尔逊中心终端(WCT)给出的平均值。 该电阻器通过 JP16进行连接、并在内部形成通道1-4的三个部分。
目前、我使用次级电极组作为我的参考。 基本而言、我将每个正输入电位与此基准进行比较。
WCT 似乎有潜力将 elekctrodes 所需的面积减少一个显著的余量(约1/3 )。 不幸的是、目前软件注册条目和物理配置的组合给我带来了目前的麻烦。 参考值受到 ECG_RL 的很大影响。
是否有方法可以重新配置 WCT、或者仅仅是通过 JP16馈入其他输入信号是最简单的方法?"
谢谢、此致、
杰拉尔德
您好!
WCT 用于 ECG 采集、并且为了创建/生成 WCT、WCT 需要多个信号输入、以便 ADS 的内部运算放大器进行模拟计算以生成/创建 WCT 输出。
客户可以查看 ADS1298数据表 第 9.3.1.7.3节威尔逊中心端子(WCT)和胸导联、并在线研究 WCT、以了解其 EMG 应用是否符合其需求。 同样、WCT 由代数从其他输入信号进行计算和创建。
因此、要在 ECG 应用中创建 WCT、"WCT 电压定义为右臂(RA)、左臂(LA)和左腿(LL)电极的平均值"、即3个输入信号。
客户是否需要提供3个输入信号?
另见第37页-
"仅 MΩ WCT 节点来驱动非常高的输入阻抗(通常大于500M Ω)。 典型应用将此 WCT 信号连接到 ADS129x 的负输入以用作基准信号"
另请注意:
"放大器的输入会被斩波、斩波频率随 ADS129x 的数据速率而变化。
三个最高数据速率的斩波频率具有1:1的比例。
例如、
在32kSPS 数据速率下、当 WCT_CHOP = 0时、HR 模式下的斩波频率为32kHz。
四个较低数据速率的斩波频率固定为4kHz。
当 WCT_CHOP = 1时、斩波频率固定为最高数据速率频率(即 fmod / 16)。
斩波频率作为直流上的小方波出现在 WCT 放大器的输出端。 y
方波的振幅是放大器的偏移、通常为5mVpp。
"
斩波频率取决于 Fmod 和 fCLK 以及数据速率选择。
---
不确定 " 次级电极阵列作为我的参考"是什么意思?
他们计划使用多少个 WCT 放大器? 此外、它们是否为所需的 WCT 放大器和未使用的 WCT 放大器供电?
"参考值受 ECG_RL 的影响很大"是什么意思? 他们是否可以尝试比较和不使用 ECG_RL?
----------------
安装 JP16仅为了能够使用 WCT 输出。 无论客户是否确实希望使用/路由 WCT 输出到任何反相/负(-)输入引脚、他们都可以决定是否 在 JP26到 JP30的1-2位置之间安装任何跳线。
谢谢