This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:测试模式操作错误

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237363/ddc114-test-mode-operation-error

器件型号:DDC114

您好!

我的客户测试了 DDC114的测试模式运行、但它仅输出所有 F 值、而不是预期的0输出。

所测量引脚的捕获图像如下所示。

e2e.ti.com/.../ddc114_5F00_interface_5F00_waveforms.pdf

1.测试引脚(PIN31)处于高电平。
2. 0至7范围内的症状相同。
3.格式引脚(PIN4)为低电平、其他与电源相关的引脚正常

请告知测试模式故障的原因和解决方案。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以问哪个客户是这样吗? 如果不允许公开披露、我可以通过电子邮件与您联系。

    这个线程是重复的线程吗?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237026/ddc114-default-value-in-test-mode

    我将于2015年6月左右与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    是相同客户的重复主题。 该主题将关闭。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。

    在我可以提供支持之前、我可以先询问哪位客户?

    如果不允许公开披露、我可以通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过私人消息向您发送了客户信息。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    客户已修复上述测试模式输出问题。

    当范围设置为7且处于测试模式(测试引脚应用为高电平)时、每个通道的数据读取速度为‘277'左右、而不是0。
    ‘在 CONV 引脚保持为高电平或低电平时施加一个脉冲(高电平->低电平->高电平)进行测试、则读取数据值 2375'。 如下图所示、他们认为应用了11pC、如下图所示。

    1.这些测试程序和结果是否正确?

    2.是否有办法切换到休眠模式? 禁用所有 CLK 并将 RESET 应用至低电平是否合适?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我将在6月22日前与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表第12页、  

    如果测试在整个积分期间保持高电平、则积分器测量到零值。

    要在测试模式下应用充电数据包、只需在下一次 CONV 转换之前先选通低电平测试、然后选通高电平测试。

    测试的每个上升沿都会导致大约11pC 的电荷转移到积分器。

    客户可以参考并将其时序图与第12页进行比较-

    不知道客户的"睡眠模式"是什么意思。 数据表中没有休眠。

    谢谢