This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70004:REFIN 引脚上的铁氧体磁珠可能为 us

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240778/dac70004-possible-us-of-ferrite-bead-on-refin-pin

器件型号:DAC70004

你(们)好!

在 REFIN 引脚上使用铁氧体磁珠吗? 我想采用的磁珠(BLM18KG700JH1D)的直流电阻最大为22毫欧。 我显然不想影响基准电压精度。  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    DAC70004具有内部基准缓冲器、因此基准引脚的输入阻抗为静态15kΩ Ω。  串联磁珠会增加少量增益误差、但最终不会产生太大影响。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。