主题中讨论的其他器件: LMK04808
您好!
我的客户收到了以下链接中有关 DAC37J82无输出问题的支持。
上一个线程已锁定、因此我们在此处打开一个新线程。
在调试时、他们发现当 Config77的 m_M1值从0x1 (2个转换器)更改为0x3 (4个转换器)时、CH A 输出出现。
q1)将 Config77的 m_M1值设置为0x3 (4个转换器)以使用双通道(仅限通道 A /通道 D)是否正确?
Q2)与 CHA 不同、通道 D 仍没有输出。 请检查下面的寄存器设置是否有问题。
[DAC37j82]设置
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A、 B、 C、 D、 E F
0x0000:0018 0803 2082 A301 F0F0 FF07 F0F0 2502 0000 0000 0000 0400 0400 0400
0x0010:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0026 0000 0000 0000 9999 0000
0x0020:8008 0000 1B39 01FF 0020 2000 0000 0003 FFFF 0000 0000 0001 FFFF 0004
0x0030:0000 1000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0028 0088 0108 0000
0x0040:0000 0000 0000 0000 0000 0044 190A 31C3 0000 0F01 0801 1F03 0300 0F0F 1C61
0x0050:0000 00DC 00FF 0000 00FC 00FF 0000 00FF 0000 00FF 0000 00FF 00FF 00FF 0000 0000 0000 0123
0x0060:4567 0211 0000 0000 0000 0000 0000 0000 440A B70B 7A07 6F02 0007 00F0 0000 0000
0x0070:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 800A
谢谢你。
JH