This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:无输出问题_2

Guru**** 1110300 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, LMK04808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237028/dac37j82-no-output-issue_2

器件型号:DAC37J82
主题中讨论的其他器件: LMK04808

您好!

我的客户收到了以下链接中有关 DAC37J82无输出问题的支持。

上一个线程已锁定、因此我们在此处打开一个新线程。

 - https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225410/dac37j82-no-output-issue/4629496#4629496

在调试时、他们发现当 Config77的 m_M1值从0x1 (2个转换器)更改为0x3 (4个转换器)时、CH A 输出出现。

q1)将 Config77的 m_M1值设置为0x3 (4个转换器)以使用双通道(仅限通道 A /通道 D)是否正确?

Q2)与 CHA 不同、通道 D 仍没有输出。 请检查下面的寄存器设置是否有问题。

[DAC37j82]设置

              0     1      2     3     4     5     6     7     8     9     A、     B、     C、     D、     E     F

0x0000:0018 0803 2082 A301 F0F0 FF07 F0F0 2502 0000 0000 0000 0400 0400 0400

0x0010:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0026 0000 0000 0000 9999 0000

0x0020:8008 0000 1B39 01FF 0020 2000 0000 0003 FFFF 0000 0000 0001 FFFF 0004

0x0030:0000 1000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0028 0088 0108 0000

0x0040:0000 0000 0000 0000 0000 0044 190A 31C3 0000 0F01 0801 1F03 0300 0F0F 1C61

0x0050:0000 00DC 00FF 0000 00FC 00FF 0000 00FF 0000 00FF 0000 00FF 00FF 00FF 0000 0000 0000 0123

0x0060:4567 0211 0000 0000 0000 0000 0000 0000 440A B70B 7A07 6F02 0007 00F0 0000 0000

0x0070:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 800A

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    1.使用了哪些 LMFS 设置?

    2.他们计划使用哪些输出通道? 这四个路径中的任何一个都可用、但只允许两个输入数据路径。

    3。如果使用的是 TI EVM、则发送具有设置的 GUI 屏幕截图。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    以下是客户回复。

    1.:4211

    -。 添加了设置信息

    DAC 数据速率输入:983.04Mhz

    插值: 1

    DAC 输出速率:983.04Mhz

    FPGA JESD CLK:245.76Mhz

    JESD 线速率:9.8304Ghz

    路径设置:config34,(1B39)

    采样0  ->路径 A -> DAC A

    样本1 ->路径 b -> DAC D

    样本2 -> Path c -> DAC C (睡眠)

    样本3 ->路径 d -> DAC B (睡眠)

    2.: A & D DAC (2ea)

    这四个路径中的任何一个都可用、但只允许两个输入数据路径。

    :DAC 输入:Rx0,Rx1,Rx2,Rx3 (RX4~Rx7未使用),输出 A / D (B/C DAC 休眠)

    3.不幸的是,我们使用自己的板。 除 lmk04808寄存器外、请参阅附件(cfg 文件)。 (不需要键入 DAC 寄存器写入)

    连接了 CFG 文件。 请只参考 DAC 设置。

    e2e.ti.com/.../421_5F00_CHA_5F00_CHD_5F00_230614_5F00_register.cfg

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    请尝试以下为 DAC 附加的配置文件。 这使用 K 为20、SYSREF 频率为6.144MHz。 所有其他参数都与上述参数匹配。  

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../DAC37J82_5F00_4211_5F00_983.04_5F00_CHA_5F00_CHD.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    以下是客户的答案。

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    更改为 K=20、SYSREF=6.144MHz 后、我对其进行了测试、但结果是相同的。

    如果 Config77的值(0x4D、每个链路的转换器数量)为0x0001、则两个输出不会出现、如果为0x0003、则出现输出。

    请回答即使在使用双通道时设置0x0003是否正确。

    作为参考、我们的当前 k 设置为32、SYSREF 为3.84Mhz。
     SYSREF = 9.8304GHz (线路速率)/(32 (K)* 80 (N))= 3.84MHz

    如果我使用上述设置值将0x4D 设置为0x0003、则 DAC A Output 出现。
    附加:SYSREF 警报正常(DAC 寄存器警报0x6C)、线路对齐正常(DAC 寄存器警报0x64、0x65、0x66、0x67)

    我认为 D 输出没有产生的原因是路径设置问题。 请对此作出评论。

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    Config77 (0x4D)需要为0x100。 为 M 输入寄存器的值是 M-1。 对于 F、输入的值为 F-1。

    因此、LMF = 421、M = 2和 F = 1时、

    M-1 = 2-1 = 1。 所以位15:8 = 00000001  

    F-1 = 1-1 = 0。 因此位4:0 = 0000

    位7:5被保留并被设定为000。  

    因此、地址0x4D 应为0000 0001 0000 = 0x0100。

    这是我发送的配置文件中存在的值。

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    以下是客户的答案。

    ------------------

    我同意您的意见、即应该为0x4D 编写0x0001。
    由于 M=2、我认为0x0001正确。 但是、在0x0001中、没有输出。
    仅当输出为0x0003时、确认输出才来自 A 和 D。 (通过更改路径设置确认 D 输出也是输出)
    如果我使用0x0003而不是0x0001、是否存在任何预期问题?

    您能否解释一下 DAC 行为根据设置0x0001和0x0003的不同之处?

    ------------------

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    根据数据表、地址0x4D 的位3:0的唯一数据值选项是0x01和0x00。 我不知道0x0003的作用是什么、因为这不是有效条目、不应该使用。 此外、由于此器件只能使用两个转换器运行、因此 M 始终为1。 因此、地址0x4D 的15:8位必须设置为0001。

    因此、在客户进行设置时、地址0x4D 的最终值必须为0x0100。

    此致、

    吉姆