This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:压摆率控制

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53608, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240613/dac53608-slew-rate-control

器件型号:DAC53608
主题中讨论的其他器件: DAC53204

您好!

客户希望将 DAC53608用于动态可调输出。

当直流/直流转换器没有压摆率控制时、用户是否可以使用输出电容器来控制 DAC53608输出的压摆率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DAC53608具有用于缓冲输出的内部运算放大器。 添加大输出 电容可能会导致运算放大器不稳定。  

    另一种选择是 以小步长在起始值和结束值之间手动发送 DAC 代码、每个步长之间具有延迟。 这就是 DAC53204等器件实施集成压摆率控制的方式。  

    此致!

    K·琼斯