This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:在1/4采样率下输入输出数据中的图形

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240840/ads1282evm-pdk-pattern-in-output-data-at-1-4-sample-rate

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1282、 ADCPRO

尊敬的 TI:

通过 ADS1282EVM-PDK 设置以32000SPS 速率进行短路输入测量(DR[2]:0]=010、PGA=1、通过400Ohm 电阻器、sinc 滤波器块短接前置放大器输入)、我们将注意到输出数据中每四个样本会出现一次重复(高、中、低、中)模式。 下面显示了一个示例数据收集。

我们还注意到在电路应用中运行的 ADS1282也出现了类似的模式。

请原谅我对 Δ-Σ 转换器的无知;对为什么会发生这种情况有一个简单的解释吗? 我原本想、不应该在主时钟或采样频率的除数下观察到此类模式。

我还可以检查一下:ADCPro 中是否没有64000SPS 和128000SPS 模式、因为在此采样率下无法收集所有31个位? 是否可以使用 ADCPro 以这些速率获取24位数据?

非常感谢并祝您一切顺利。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否偶然启用了斩波? 如果启用、您将在调制器输出中看到8kHz 音调。

    ADCPro 中是否无法使用64000SPS 和128000SPS 模式、因为无法在此采样率下收集所有31位数据? 是否可以使用 ADCPro 以这些速率获取24位数据?

    遗憾的是、似乎无法实现更高速度模式。 我不知道如何让24位在此模式下工作。

    此致!

    -科尔