This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:ADC32RF42

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241248/adc32rf42-adc32rf42

器件型号:ADC32RF42

您好!

我有2个问题、第一个是与器件不完全相关的一般性问题、如果您能提供答案、我将不胜感激。 由于 sysref 频率远小于 FPGA 或 ADC32RF42的器件频率、因此我们为何关注设置和保持时间冲突? 当 sysref 较高时、设备 clk 上升沿是否不会多次采样 sysref 信号(因为 sysref 信号比采样时钟慢得多)?

第二个问题与器件 ADC32RF42有关。 数据表的第46页、表14显示了在12位旁路模式下使用 ADC 时的数据对齐。 根据表14、似乎没有通过通道2和3发送数据。 是这样吗? 如果是、我需要1.5G/s x (64/5) x (10/8)=24GB/s 的接口吗? 由于只有2个通道处于活动状态(根据表14)我需要12Gb/s 的通道速率,这意味着我不能使用 kintex 7 FPGA。 我是对吗? 你能给我一个机会吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erdal:

    对于数据表第10页的第一个问题、设置和保持时间为"以时钟上升沿为基准"。 这意味着数据必须在此窗口内采样才有效。  

    对于第二个问题、您的计算是正确的、因此捕获解决方案需要能够跟上此输出数据速率来使用。  

    此致、Amy