This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:12位旁路模式不使用所有4个通道?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241251/adc32rf42-12-bit-bypass-mode-not-using-all-4-lanes

器件型号:ADC32RF42

您好!

我有2个问题、第一个是与 jesd204接口相关的一般问题、如果您能回答、我将不胜感激。 由于 sysref 频率远小于 FPGA 或 ADC32RF42的器件时钟频率、为什么我们需要在器件时钟采样 sysref 期间担心设置和保持冲突? 由于 sysref 和设备 clk 的频率差异很大、许多设备 clk 上升沿的 sysref 信号是否会保持高电平?

第二个问题与旁路模式下的 ADC32RF42有关。 在数据表第46页中、根据表14、当 ADC32RF42在12位旁路模式下使用时、数据仅通过通道0和1发送。 是这样吗? 如果是这样、ADC 将需要1.5G/s x (64/5) x (10/8)=24Gb/s 接口速度 、并且由于2个通道正在使用的通道速率为24Gb/s / 2= 12Gb/s、这意味着我将无法使用 kintex 7 FPGA。 请更正我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erdal:

    对于数据表第10页的第一个问题、设置和保持时间为"以时钟上升沿为基准"。 这意味着数据必须在此窗口内采样才有效。  

    对于第二个问题、您的计算是正确的、因此捕获解决方案需要能够跟上此输出数据速率来使用。  

    此致、Amy