主题中讨论的其他器件: ADS1298
你(们)好!
我正在使用 ADS1298ECGFE-PDK 附带软件以从 ADS1298 (已在 ADS1298ECGFE-PDK 上 )接收数据。
遗憾的是、我 在从 AFE 接收信号数据时注意到配套软件的行为不稳定。
软件卡在0%、无法完成该过程。
所有寄存器读数都正常工作。
请参阅随附的图像;
这是按下横线按钮后卡住的地方。
这是一个已知问题吗?
非常感谢为解决此问题提供的任何帮助。
此致、
巴加夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好!
我正在使用 ADS1298ECGFE-PDK 附带软件以从 ADS1298 (已在 ADS1298ECGFE-PDK 上 )接收数据。
遗憾的是、我 在从 AFE 接收信号数据时注意到配套软件的行为不稳定。
软件卡在0%、无法完成该过程。
所有寄存器读数都正常工作。
请参阅随附的图像;
这是按下横线按钮后卡住的地方。
这是一个已知问题吗?
非常感谢为解决此问题提供的任何帮助。
此致、
巴加夫
在"关于"选项卡中、 是否读取了器件 ID 和固件版本?
是
您是否更改了电路板上的任何跳线设置?
不可以、所有电源轨均可正确读取。
尝试关闭 GUI 并断开电路板连接、重启计算机、然后连接电路板并再次启动 GUI。 然后、尝试使用 Acquire (采集)按钮。
花了很多时间,但没有乐趣!
如前所述 、我能够准确地读取和更改寄存器值、但只有当我尝试通过采集 或连续选项卡捕获数据时、寄存器才会冻结。
此致
您好!
您是说现在可以使用 EVM 和 GUI 来获取数据吗?
根据数据表第51页、
9.4.1.1启动模式
将 START 引脚拉为高电平并持续至少2个 tCLK 周期、或发送 START 命令以开始转换。
和
9.4.1.1.1稳定时间
建立时间(tSETTLE)是当 START 信号被拉为高电平时转换器输出完全稳定的数据所需的时间。
表12. 不同数据速率的建立时间(tSETTLE)
谢谢
您是否会使用它们最初提供的 EVM 和 GUI?
可以。
如果是、它们应该开箱即用、即无需手动更改/改变起始脉冲。
它过去是,但不再. 不稳定行为!
这也与我有关产品/EVM 的可靠性问题、除非 TI 有合理的解释。
我也尝试了"程序默认重置"和"器件默认重置"、但运气不好。
不确定 EEPROM 在这方面发挥了什么作用?
我没有具有较大缓冲器的逻辑分析仪来查看捕获的样本、但我会在适当的时候尝试进行一些调试。
同时,如果您可以使用 START、DIN、DOUT、SCLK 和 DRDY 信号(不是数据表中的屏幕截图 )访问逻辑分析仪/已捕获的跟踪,请分享。
理想情况下为500sps 和带测试波形的通道输入。
此致、
巴加夫
我们尚未遇到此人如果要将 EVM 和 GUI 用作默认用法、则需要手动更改任何信号。
如果您确定所有设置均为默认设置、建议您使用其他计算机尝试 EVM 和 GUI。
-------------------------------------------------------
如果您正在寻找 SPI 信号、可将其用作参考。
----------------
谢谢
尊敬的 Chien:
您的陈述对我来说有点冲突和困惑。 您会解释一下吗?
请说明您难以理解哪个部分?
当我遇到 异常行为 时、MMB0电路板将 START 引脚拉为高电平、EVM 软件在从 AFE 采集数据时会冻结。
不过、当我昨天尝试从 AFE 获取数据(使用相同的设置)时、MMB0板发送启动命令以启动数据采集、EVM 软件可以完成此过程而不会挂起。
那么、问题是:
我还阅读了数据表、其中指出待机模式将使 ADS1298响应寄存器读取/写入命令、而不是数据采集。
我的理解是否正确?
您好!
只是为了澄清"转换"和"采集/采集"之间的关系
START 引脚或 START 命令仅用于启动 ADC 转换、而不用于从 ADS 读取采样信号、即尚未从 ADS 向 GUI 采集采样数据。
"当 START 引脚被拉为高电平或发送 START 命令时、器件 ADC 会转换输入信号"、但仍不会从 ADS 获取数据或将数据读取到 GUI。
——回到采集和开始的时候—————————————————————————————————————————————
GUI 和 MMB0的编码方式是、点击"Acquisy"(采集)时、使用 START 命令启动 ADC 转换、使用 RDATAC 命令启动读取数据连续模式。
如果安装了 JP22、一旦 EVM 和 MCU 上电、就会向 START 引脚发送高电平信号。 这可能会启动 ADC 转换(非采集)。
然后、当 GUI 启动时、会发送一个低电平信号、将 START 引脚拉至低电平。
GUI 和 MMB0已经在使用启动命令。 START 引脚为低电平。
-------------------------------------------------------
顺便说一下、无需从 EVM 手动更改任何信号引脚来采集数据、且不会冻结-
谢谢
尊敬的 Chien:
无法采集样片且 EVM 软件卡在0%时的问题仍然存在。
我还尝试了以下几种方法:
图像已附加
5.在移除 JP23并将 CONFIG1设置为0x16 (设置选择 CLK_EN = 1)后、JP18的 PIN2 根本不显示时钟信号!
图像已附加;
这意味着 内部振荡器 无法正常工作?
6.如数据表中所述、如果启动引脚被拉高(通过外部 MCU)、DRDY 引脚应切换。
不过、我没有看到 DRDY 引脚切换。 DRDY 引脚始终保持低电平!
您能否解释 AFE1298的这种行为? 解决这个问题需要很长时间。
此致、
您好!
我尝试在另一台 PC 上安装 GUI、但问题仍然存在。
当 EVM 连接到 PC 并尝试获取信号(按下 Aquire 按钮)时、MMB0板会发送0x08、0x10命令并(我认为)等待 DRDY 变为从未发生的低电平。 相反、我会看到 DOUT 引脚在9ms 后切换一次、之后每2ms 切换一次。 图像已附加。
如果您对 EVM 的运行没有明显的答案、这似乎 EVM 有缺陷。
你有什么建议?
此致、