This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:EEG 的 ADC 替代产品

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233116/ads1299-alternatives-to-the-adc-for-eeg

器件型号:ADS1299

您好

除 ADS1299外、哪些 ADC 适合用于 EEG?

我们的系统需要一个具有高采样率和同步8通道采样的 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们处理此部件的应用工程师目前正在度假。 因此、我们的响应会有所延迟。  

    我将与其他团队成员进行核实、并在6月9日前得到回复。  

    谢谢。

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Monti:

    目前、我们没有适用于 EEG 应用的 ADS1299的任何替代方案。

    您需要 ADS1299的替代器件的有什么特殊原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    很抱歉、无法更早回复。

    一个原因是 ADS1299等待时间很长。

    如果我们将运算放大器与 ADC 一起使用该怎么办? 那么、我们有哪些替代方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户可以使用分立式组件构建 EEG 模拟前端放大器、然后将放大的信号获取到 ADC 中。

    我所在的部门仅支持将 AFE 和 ADC 集成为一体的即用型解决方案的 ADS1x9x 和 AFE 系列。

    您可以浏览此页面以查看我们拥有的交钥匙型器件/解决方案-

    https://www.ti.com/data-converters/integrated-special-function/medical-afes/biosensing-afes/overview.html

    谢谢