This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:我们能否使用 AFE5809设计16个通道、即两个 AFE5809级联? 如果是、您可以参阅这些手册。 我在数据手册中看到它似乎支持级联、但我不确定。 我想确认一下。

Guru**** 2926890 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241510/afe5809-can-we-use-afe5809-to-design-16-channels-that-is-two-afe5809-cascades-if-so-you-can-refer-to-those-manuals-i-see-in-the-data-manual-that-it-seems-to-support-cascading-but-i-am-not-sure-i-would-like-to-confirm

器件型号:AFE5809

我们能否使用 AFE5809设计16个通道、即两个 AFE5809级联? 如果是、您可以参阅这些手册。 我在数据手册中看到它似乎支持级联、但我不确定。 我想确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li Xiaofeng、

    是的、多个器件可以一起同步。

    事实上、大多数应用通常利用连接在一起的多个 AFE5809器件来实现通道数更高的系统。  

    设计时钟树的系统时钟树和 LVDS 数据采集接口非常重要。

    这可以回答您的问题、还是您在寻找任何具体问题?

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢。此致、

    阿比谢克