This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:关于滤波器计算

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230821/ads1261-regarding-filter-calculation

器件型号:ADS1261

您好!

1.  ADS1261  ADC 的数据速率范围为 2.5到40kSPS、是否可以针对40ksps 的最大限制执行滤波器计算?如果可以计算、 那么、在滤波器设计中应考虑差模和共模的截止频率的最大限制是多少?

2.我用40KSPS 的数据速率为这个 ADC 进行了滤波器计算。 在热电偶设计中、是否可以考虑以下计算?

在这里、我认为 1sps = 1Hz 正确吗?

ADS1261 -建议
参考设计 单位 共模截止频率 差分模式截止频率
C165 = CM1 0.000000004700 F 公式 fin_CM = 1 /(2•π•CIN_CM•RIN) 公式 fin_diff = 1 /(2•π•CIN_DIFF•2•Rin)
C167 = CM2 0.000000004700 F
R149 = RIN1 1130 Ω            
R150 = RIN2 1130 Ω fin_CM1 299823852 Hz      
C166 = CDIF 0.000000047 F fin_CM2 299823852 Hz fin_diff 1499.111926 Hz

上面的突起来自于这个链接供您参考: 具有精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PREMA k:

    有关如何为抗混叠滤波器值选择值的更多信息、您可以参考此常见问题解答。 我不确定您在这篇文章中的某些结论是正确的

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾提到过上述混叠计算、但我需要对该计算进行一些澄清。

    1.如何选择  VOV 过压条件?

    2. FC-DIFF  需要确保2个条件,如下所述

    1. 确保  FC-DIFF  在所选数据速率下大于数字滤波器3-dB 频率、FC-Digital、否则 RC 滤波器可能会影响数字滤波器特性。 选择 FC-DIFF ≥10 ⋅FC-digital  通常可减少 RC 滤波器可能对数字滤波器产生的任何影响
    2. 确保 FC-DIFF  不明显小于 ADC 输出数据速率(ODR)、否则在转换过程开始之前输入信号可能不会达到稳定。 选择 FC-DIFF ≥ODR 通常足够

    如何识别  FC 数字?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PREMA k:

    对您的问题的回答:

    1. 这是您需要根据系统确定的东西、它不是 ADC 规格。 因此、您需要根据系统的使用环境来确定您希望系统能够承受多大的过压
    2. ADC 数据表的表格中提供了数字滤波器带宽。 例如、请参阅 ADS1261数据表中第9.3.10.3节的表6

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的意见、这对于解决我的问题非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PREMA k:

    我很高兴我们能提供帮助! 如果您有其他问题、请创建新主题、我们将在该主题贴为您提供支持

    -Bryan