This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1222:器件 ID 和修订版本寄存器

Guru**** 2523810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1220, ADS1222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241992/ads1222-device-id-and-revision-registers

器件型号:ADS1222
主题中讨论的其他器件:ADS1299ADS1220

您好!

此器件是否具有可读器件 ID 和修订版寄存器(如 ADS1299)?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您能否将客户姓名添加到主题跟踪工具包的"备注"部分?

    我们可以为该客户推荐较新的 ADC、例如 ADS1220吗? 或者这是现有设计吗?

    ADS1222没有任何寄存器、也没有 DIN 引脚。 因此、不可以、此 ADC 无法回读器件 ID

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    这是一个现有设计、因此他们无法不幸地对其进行更改。 我会为下一代推荐 ADS1220。 感谢您的反馈!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您提供所需的信息。

    如果/何时客户确实需要具有器件 ID 的新 ADC、请告诉我。 ADS1220不提供此功能、但我可以帮助确定一个不提供此功能的 ADC

    -Bryan