This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:使用 python 激活 AFE4950 EVM

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241882/afe4950evm-activating-the-afe4950-evm-using-python

器件型号:AFE4950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4950

大家好、

我正在使用 EVM - AFE4950。 我想使用 Python 来控制它。  

我需要能够一次打开一个 LED、持续几秒钟、然后通过光电二极管获取数据。

例如、我想创建这样的函数:

TURN_ON_LED (LED_INDEX、秒)

它 将返回一个包含来自传感器的数据的阵列。

可以帮帮我吗?

提前感谢、

巴塞尔苏鲁吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件受保密协议限制。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢