This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:帧时钟以更高频率移位

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295, ADS5295EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241347/ads5295-frame-clock-shifted-at-higher-frequencies

器件型号:ADS5295

你好

我将在10位单线模式下运行 ADS5295。

在~4MSPS 时、我正确读取测试图形(在寄存器25h、26h 和27h 中进行了设置)。  

速度较高时(~16MSPS)、我读取的数据会位移1或2位。 我试图移动 LCLK (Reg. 42H) 、但它没有帮助(数据仍在移动)。

您建议我们如何处理此行为? 是否有任何方法可以控制寄存器42H 之外的 ADCLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    感谢您的联系。

    我们已收到您的问题并进行了审核;我们的专家将尽快与您联系。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:  

    您是否使用 ADS5295EVM 进行评估? 或者、在您的系统板上检查它?  

    您能检查位移位是否适用于12位模式吗? 在10位模式下、我们可能只挑选测试图形的 MSB 10位。  

    此外、支持的最小采样频率为10MSPS。 因此不支持4MSPS。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克