This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:有关数字输入/输出的信息

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166, ADS8688A, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241484/ads8166-information-about-digital-input-output

器件型号:ADS8166
主题中讨论的其他器件: ADS8688AADS7066

大家好、

您能介绍一下   ADS8166的数字输入/输出的相关信息吗?

下图是 ADS8688A 的示例。

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥山、

    感谢您的发帖。

    奇怪的是、我们的数据表中缺少这些信息。 对于 DVDD > 2.1V 的情况、我建议遵循与 ADS8688A 和其他类似器件(如 ADS7066)相同的 I/O 指南。 这意味着、对于低值和高值、数字输入应处于 DVDD 的30%/70%以内、而 对于低值和高值、数字输出应处于 DVDD 的20%/80%以内。

    此致、

    瑞安