This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:SW 模式的 CONVST_A、B、C

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241720/ads8556-convst_a-b-c-for-sw-mode

器件型号:ADS8556

大家好、

我的客户将输入信号分为3个并将它们输入到 CONVST_A、B、C 中。 这用于硬件模式。 现在、我的客户想知道他们是否也可以将此配置用于 SW。 它们是否可以对 SW 模式使用相同的配置?

在数据表中、显示 CONVST_B、C 应连接到 BGND 或 BVDD。 因此、他们不能 在 SW 模式下将输入信号置于 CONVST_B、C、对吧?

"软件模式(HW/SW = 1):仅在顺序模式下通道对 C 的转换开始(CR 位 C23 = 1);否则连接到 BGND 或 BVDD。"

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大桥三、

    [quote userid="520939" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241720/ads8556-convst_a-b-c-for-sw-mode 能否对软件模式使用相同的配置?

    不幸的是、不 只有 CONVST_A 保持有效的 HW 引脚、以在软件模式下启动转换。 如果我要重命名该引脚、我会将其命名为 CONVST_A/CONVST_ALL、以显示硬件/软件模式之间的行为差异。

    如果客户希望独立控制转换通道、则需要编写固件来使用 CH_x 位禁用特定通道、然后使用 CONVST_A 引脚启动所有未禁用通道的转换过程。 对于顺序模式、还有一些技巧。 但是、在软件模式下、需要新的固件来翻转更改寄存器位。

    此致!

    -科尔