This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000:自动同步特性

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237794/adc12d1000-autosync-feature

器件型号:ADC12D1000

团队成员

客户想要促进 ADC12D1000的自动同步功能。 他们尝试配置系统取决于以下注意事项。 但无法正常工作。

您能否展示您的见解、客户提供了哪种信息来帮助确定不起作用的根本原因?

谢谢!

https://www.ti.com/lit/an/snaa073g/snaa073g.pdf?ts=1686729258574&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADC12D1000 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利

    您能否让客户提供以下信息来帮助我们解决此问题:

    显示 ADC 所有时钟、RCOUT、RCLK 输入、数据和 DCLK 输出连接的原理图。

    2.将寄存器设置加载到每个 ADC。

    3.如何验证同步功能不起作用?

    4.它们能否向所有 ADC 应用具有相同相位的通用输入信号(如低频正弦信号)、并提供来自所有 ADC 的输出数据(数据在单个文件中、每个 ADC 数据在一列中、时间对齐)?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    1. 一个原理图、显示了 ADC 的所有时钟、RCOUT、RCLK 输入、数据和 DCLK 输出连接。

     

    1. 寄存器设置被加载到每个 ADC。

    1. 验证同步是否正常工作?

    使用外部信号源同时将一个信号输入到两个 ADC、并反复复位 ADC 以观察和比较 ADC 采集到的两个信号之间的时间差。  

    1. 它们是否可以将具有相同相位的通用输入信号(例如低频正弦信号)应用于所有 ADC 并提供来自所有 ADC 的输出数据(数据位于单个文件中、每个 ADC 数据位于单独的列中、时间校准)?

    它已通过步骤3测试。 但客户发现、无论是否使用自动同步、两个 ADC 采集的时间差都没有区别。 意味着自动同步不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    请让客户提供有关他们如何尝试同步这两个 ADC 的方框图和/或图片。 他们是否在使用自己的电路板设计? 两个 EVM?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reeder

    客户正在使用以下结构来实现自动同步、一个作为主系统、另一个是 slave1。 并且他们使用自己的板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    请转发给客户....

    根据随附的文档、设置基本设置后、需要执行调优步骤。

    应将 DRC 寄存器设置从最小值调整为最大值、并在示波器上观察 DCLK 输出(将 ADC1的 DCLK 置于作为触发源的通道 A 上、将 ADC2的 DCLK 置于通道 B 上)。 观察 DCLK2与 DCLK1的不稳定性、并确定 DRC 设置稳定范围的中心。

     

    他们是否遵循了这一步骤?

    e2e.ti.com/.../AN_2D00_2132-snaa073f.pdf

    e2e.ti.com/.../Synchronizing-Multiple-GSPS-ADCs-in-a-System-February-2013.pdf