This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804:VDAC 的 ADC 采样电压和显示异常。

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241944/amc60804-adc-sample-voltage-of-vdac-and-display-abnormal

器件型号:AMC60804

大家好、

客户使用 AMC60804驱动 EML。 它们使用 ADC 对 VDAC 输出电压进行采样。 当 VDAC 负载开路时、ADC 显示0x0800。 您知道原因吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!  

    它们是使用内部 ADC 到 VDAC 的连接、还是将输出电压连接到其中一个外部 ADC 输入? 当他们看到此行为时、VDAC 输出设置为什么?

    此致!

    K·琼斯