This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:我需要适用于 ADC3660的 Linux 驱动程序

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242409/adc3660-i-need-linux-driver-for-adc3660

器件型号:ADC3660

您好、TI!

我需要使用适用于 ADC 3660的 Linux 驱动程序来从 ADC 读取值并将其读取到 DMA、然后从 DMA 读取到我们的应用程序。 请分享链接、以便我们可以找到相应的 Linux 驱动程序。 如果尚未完成、请分享 Linux 示例、以了解我们如何使用应用从 ADC 读取数据。

此致、

萨法拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarfaraz、
    无需特殊的驱动程序即可连接 Linux。
    您能否就您遇到的问题提供更多详细信息?
    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的答复。 我们的目标是将 ADC3660连接到 Zynq ZC701 FPGA。 我们希望使用 QSPI 线路将数据从 ADC 读取到 FPGA 中。 我们正在寻找有关如何将数据从 ADC 读取到 Linux 存储器中的方法。

    此致、

    萨法拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarfaraz、

    TI 目前没有 用于我们的 ADC 的 ZYNC Linux 解决方案。

    但是、我们将来可能会对此进行研究。 感谢您的提问。

    此致、Amy