This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何解读增益误差?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241327/ads1299-how-to-interpret-the-gain-error

器件型号:ADS1299

您好

我们主要从事 EEG 的研究端的工作、实际上并没有接受过电气工程方面的培训。

如何解释 ADS1299数据表第9页给出的增益误差值? 它表示为 FS 的0.1%(典型值)。  

它是否会影响振幅?如果是、如何找到以微伏为单位的值? 增益误差是否影响相位或频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与其他工程师讨论、大约6月29日/

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增益误差是您可以在线进行一些研究的常见 ADC 误差或偏差之一。 另一种常见的 ADC 误差或偏差称为失调电压误差。

    ----------------

    对于简单易懂的项、增益误差是指由于 ADC 传递函数的斜率而产生的误差或偏差不完全等于1、这会导致差异(即偏差或误差) 当输入信号从小值到大值时、真读数和转换后的 ADC 代码之间可能并不总是相同。

    例如、让 x1<x2。 在小输入信号 x1下、ADC 代码量化到 Y1。 在高输入信号 x2处、ADC 代码 量化到 Y2。

    理想情况下、如果没有增益误差且没有失调电压误差、则(y1-x1)=(y2-x2)=0、但这样的理想 ADC 不存在。

    因此、在实际中、非理想 ADC (y1-x1)与(y2-x2)不同、因此 (y1-x1)~=(y2-x2)~=0。 这就是增益误差。

    -------------------------------------------------------

    因此、0.1%FS 意味着 ADC 代码与实际读数之间的误差差异可能为-如果 FS 电压为4.5V、 然后、误差或偏差可以是0.1%、即0.001 * 4.5V = 4.5mV、即当输入信号大约为4.5V 时、ADC 代码的读数可以是4.5V-0.0045V = 4.4955V。

    ----------------

    能不能更详细地解释一下所谓的

    "它是否影响振幅、如果是、如何找到以微伏为单位的值?

    增益误差是否影响相位或频率? "

    谢谢