This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:无法通过评估软件检测 ADS124S08EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240461/ads124s08evm-not-able-to-detect-ads124s08evm-via-evaluation-software

器件型号:ADS124S08EVM

您好!  

我无法通过评估软件检测 ADS124S08EVM、并收到错误"Hardware not connected"

我还尝试了手动安装驱动程序、但 PAMB 文件夹缺少 INF 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag Singh:

    安装驱动程序或 GUI 应用程序时需要管理员权限。  通常、安装期间的主应用程序 GUI 会在以下位置创建一个驱动程序文件夹:

    如果未显示.inf 文件,则可以转到 Installers 文件夹并安装驱动程序,方法是在 计算机操作系统中执行相应的.msi 文件(通常是 x64版本),方法是右键单击并选择 Install。  也可以从 PAMB 文件夹中执行相应的.msi。  插入 EVM 并在设备管理器中正确关联正确的驱动程序

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我能够检测硬件。 再次感谢您的支持。  

    但是、我仍然无法采集任何数据。  

    我无法在 EVM 参数侧上方看到 ADC 通道。

    您能建议我缺少哪些步骤吗?

    此致、

    阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    您的数据采集样本显示为2048、默认设置针对20sps、这意味着采集完成后需要102秒以上的时间、然后显示数据。  所以必须非常有耐心。  在捕获过程中、GUI 不会同时接受多次按按钮操作、否则 GUI 将停止工作、并且您永远不会看到数据。  您按"Capture Data"一次、然后等待。  电路板上应该有一个绿色的闪烁 LED、用于指示捕获正在进行、它大约每秒闪烁一次。  如果多次按下"Capture Data "、或试图在捕获期间更改配置、则需要退出 GUI、重置 EVM 或重新加电、然后重新启动 GUI。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Bob。

    我如何才能获得多个通道以显示  

    目前、无论我为 MUXP 和 MUXN 选择的 AIN 设置如何、均始终获得 ADC0。

    此致、

    阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    ADC0始终代表当前选择的多路复用器通道。  ADC0代表 ADC 本身、而非所选多路复用器输入。  ADC0以这种方式显示、因为只有一个带多路复用器的 ADC、因此一次只能显示一个通道。  如果 ADC 是具有多个 ADC 的同步采样转换器、则会看到显示多个通道。

    此致、

    鲍勃 B