This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:温度感应

Guru**** 1836160 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242683/ads114s08evm-temperature-sensing

器件型号:ADS114S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS114S08

我正在使用 ADS114S08评估模块。 我目前正在分析该板的温度传感器兼容性、并使用 Pt100传感器。 在室温下运行4线 RTD 脚本时、电压约为0.28V 当我测量 R68两端的电压时、它是1V。 我不确定0.28V 意味着什么

为了进一步澄清、在运行4线 RTD 脚本(随附测量图像)后、Δ-Σ 软件上的电压将为0.28V。 我不确定这种测量传输是什么? 如所示、什么是0.28V?

我期望的是 RTD 和 R68串联、其中 RTD 连接到 AVDD、R68连接到 AVSS、ADC 连接到 R68、RTD 连接到 AVSS。 我的预期是、R68两端的电压将是 ADC 的输出、电源两端的电压将是68两端的电压。 RTD 上的电压除以激励电流(1mA)将得到 RTD 的电阻、然后从查找表中可以检查温度。 但它是0.28V、这是意想不到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lavany Pant:

    此电路设计为比例测量、由来自 AVDD 的电流源激励。  AVDD 不直接激励 RTD 或基准电压。  请查看 EVM 用户指南中的电路原理图和说明。  电流源设置为1mA、将在 R68上创建1V 基准电压。  在室温下、1mA 的电流将流过 RTD 以在 RTD 上产生大约110mV 的电压。  还有一个从 RTD 的 EXC-到 AGND 的偏置电压也是1V。

    确保已按照脚本中的指示正确连接4线 RTD。  此外、在 Data Analysis 窗口中、将基准电压设置为1V。  如果将0.28V 除以2.5V (将基准值从2.5V 更改为1V)、您将得到大约112mV、即预期电压。  为了确定电阻、您将112mV 除以1mA 可得到112欧姆的电阻。  从电阻图表/表格中、您会看到 PT100的这大约是室温。

    《RTD 测量基本指南》是介绍电路的有用资源

    此致、

    鲍勃 B