This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200功耗和温度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237765/adc12dj3200-adc12dj3200-power-consumption-and-temperature

器件型号:ADC12DJ3200

尊敬的先生:

下面介绍 ADC 芯片 adc12dj3200的功耗和表面温度测试现象、该方框图中会用到这些测试情况。 我们测量的功耗为3.25W、具体而言、1.9V 模拟电源电流为1.001A、1.1V 模拟电源电流为0.596A、1.1V 数字电源电流为0.683A。 此功耗是否正常(双通道、8通道)?

另外、在没有散热措施的情况下、我们通过红外温度计测量出芯片表面温度在1.5分钟内上升到75°C。 这种温升是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此帖子中所描述的功率测量值是合理的、而且75°C 的表面温度也是合理的。  

    此致、

    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉很晚回复。 我错过了一些邮件通知。  

    明白了! 谢谢!

    我能否直接向 ADC12DJ3200的 CLK+/-引脚提供3.2GHz 的时钟信号? 我们知道、ADC12DJ3200支持最大200m 的 clk 输入。

    谢谢!

    林登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyndon、

    是的、您可直接将3.2GHz 的时钟信号应用于 ADC。 我会遵循接口电路的 EVM 原理图。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。  

    我懂了。 我将关闭此问题案例。

    非常感谢!

    此致、

    林登