您好、TI 专家
您可以帮助说明如何定义测量 ADC 通道上的电压输入的公式。
添加更多信息:我们要测量一个电压、上限为3.3V 与 AIN0连接、那么我们应该选择哪个 FSR? 是+/-4.096吗?
公式是否正确? 电压= 4.096* ADC /(0.193* 4095)、0.193是输入电压系数、4095是12位的十进制值。
谢谢!
Br
魏城
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
您可以帮助说明如何定义测量 ADC 通道上的电压输入的公式。
添加更多信息:我们要测量一个电压、上限为3.3V 与 AIN0连接、那么我们应该选择哪个 FSR? 是+/-4.096吗?
公式是否正确? 电压= 4.096* ADC /(0.193* 4095)、0.193是输入电压系数、4095是12位的十进制值。
谢谢!
Br
魏城
尊敬的 Weicheng:
是的、对于测量高达3.3V 的电压、+/-4.096V FSR 是您需要选择的配置。
请记住、如果电源电压(VDD)小于满量程范围(4.096V)、则无法 获得满量程 ADC 输出代码。 例如、当 VDD = 3.3V 且 FSR =±4.096V 时、只能测量最高 VIN =±3.3V 的信号。 在这种情况下、不使用表示电压|VIN|>3.3V 的代码范围。
对于+-4.096V 的 FSR、LSB 的大小为2mV。
您可以使用方程 Vin =输出代码* LSB 大小。
例如、如果您的输入为1V、那么您的输出代码将是十进制的500 (1V = 500 * 2mV)。 此输出代码以十六进制表示为0x1F4、或以二进制表示为0001 1111 0100。
您可以查看我们的模拟工程师计算器工具 analog-Engineer-CALC 计算工具| TI.com、此工具会自动为您提供输入电压的十六进制输出代码、二进制输出代码和十进制输出代码、反之亦然。
此致、
天使