This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:如何定义电压测量公式

Guru**** 2515275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242016/ads1015-how-to-define-the-formula-to-measure-the-voltage

器件型号:ADS1015

您好、TI 专家

您可以帮助说明如何定义测量 ADC 通道上的电压输入的公式。

添加更多信息:我们要测量一个电压、上限为3.3V 与 AIN0连接、那么我们应该选择哪个 FSR? 是+/-4.096吗?  

公式是否正确? 电压= 4.096* ADC /(0.193* 4095)、0.193是输入电压系数、4095是12位的十进制值。

谢谢!

Br

魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Weicheng:

    是的、对于测量高达3.3V 的电压、+/-4.096V FSR 是您需要选择的配置。

    请记住、如果电源电压(VDD)小于满量程范围(4.096V)、则无法 获得满量程 ADC 输出代码。  例如、当 VDD = 3.3V 且 FSR =±4.096V 时、只能测量最高 VIN =±3.3V 的信号。 在这种情况下、不使用表示电压|VIN|>3.3V 的代码范围。

    对于+-4.096V 的 FSR、LSB 的大小为2mV。

    您可以使用方程 Vin =输出代码* LSB 大小。

    例如、如果您的输入为1V、那么您的输出代码将是十进制的500 (1V = 500 * 2mV)。 此输出代码以十六进制表示为0x1F4、或以二进制表示为0001 1111 0100。

    您可以查看我们的模拟工程师计算器工具 analog-Engineer-CALC 计算工具| TI.com、此工具会自动为您提供输入电压的十六进制输出代码、二进制输出代码和十进制输出代码、反之亦然。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel

    非常感谢您的支持!

    Br

    魏城