This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1242:无法读取寄存器

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238368/ads1242-can-not-read-registers

器件型号:ADS1242

您好!

我正在尝试通过 SPI 从 ADS1242寄存器读取数据

很遗憾、器件对任何寄存器都没有响应、

DRDY 始终处于关闭状态、

我怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard Dubinin:

    您是否能够从 ADC 获得任何响应? 即、您是否看到 DOUT 或 DRDY 存在任何活动?

    否则、我将确保电源稳定有效、施加 ADC 时钟信号且频率正确、并且 ADC 具有坚固稳定的接地层。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    不、没有任何响应、晶体没有振动、

    附加原理图连接后、您发现这里有问题吗?

    ADC 电源+ nPWDN 具有稳定的3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard Dubinin:

    晶体电路看起来没问题、负载电容可能会有点高(通常每个负载电容比额定负载电容高2-3pF、对于晶体来说、额定负载电容是18pF)。

    您是否可以尝试移除晶体并将时钟信号直接应用到 ADS1242上的 XIN 引脚?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bryan、

    我将尝试应用一个外部时钟、

    我能否提供与建议进行转换的数据表不同的频率?

    爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard Dubinin:

    数据表中提供了 ADS1242的时钟选项范围、如下所示。 请注意、输出数据速率将根据不同的时钟频率进行缩放。 这在数据表第11页的调制器部分中进行了讨论。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    谢谢!

    我提供一个1.5MHz 的外部时钟  

    很遗憾、器件仍然没有响应、

    我正在发送一个0x1000并应获得至少 IC ID、我是对吗?

    如何使其响应的任何其他想法... ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard Dubinin:

    请确认您已检查 ADC 引脚上的 VDD 电源电压、它是否有效?

    您是否也测量了 XIN 引脚的时钟频率以确保它在正确频率振荡?

    如果电源、时钟有效并且存在牢固、稳定的接地连接、则 ADC 应开始切换 DRDY

    如果情况不是这样、您的 ADC 可能已损坏。 您是否有其他可以换出以进行检查的器件?

    -Bryan