This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261EVM

Guru**** 2976460 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242014/ads1261evm-ads1261evm

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT、

你好。

当我检查板的外观时、我发现这里和那里都有一些问题。

1. TM4C1294NCPDT 微处理器上有一些白色的污渍。  

由于可持续发展的原因并不 明显、我们没有采用任何解决方案。

老实说、我有一点担心、染色的主要原因是微处理器中存在缺陷。  

产品型号标签是"ADS1262EVM"而非"ADS1261EVM"。 它看起来像是一个可忽略的键入错误、

但 我希望确认在制造 产品时是否存在任何差异、  

名称产品型号是否不同。

 

产品图片如下所示。

        

 

我希望这些内容能帮助您的技术团队的专家考虑他们是否叛逃。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的孙亨旭:

    您是否尝试过使用 EVM 以了解它是否起作用?

    您能否在主板正面发布序列号和二维码的图片? 这是处理器左侧的白色贴纸

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我没有尝试使用 EVM、因为我不确定沾染的原因。 此外、当我将光照射到微处理器上时、它反射的光量与金属引脚附近的光量相似。 由于微处理器芯片上的主要染色材料看起来像是某种金属、我只是把它放在了交付时的左边。

    2.序列号和二维码如下

     

    3、是否有可能,我想交换货物。

    您想就我的请求提供您的意见吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的孙亨旭:

    感谢您提供更多信息。 我已将此信息提供给我们的 EVM 制造商、以查看内部版本是否存在问题。 如果您希望等到收到他们的回复后再尝试使用该板、请尽管说出了任意情况、

    您能告诉我您在哪里购买了此 EVM 吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是在 TI 官方网站上购买的 EVM。

    图像与订购信息相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的孙亨旭:

    感谢您确认通过 TI 订购该电路板

    我已向 EVM 制造商确认标签放置错误、但可以通过 EVM 左上角的丝印文字来识别正确的器件

    制造商还确认微控制器上的标记是只能表面焊接的飞溅物、不会影响性能。

    因此、您应该能够使用该 EVM、而不会出现任何问题。

    -Bryan