This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M04电流消耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242869/ads131m04-ads131m04-current-consumption

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件:ADS131M02

我注意到 ADS131M04的数字和模拟电流消耗高于 ADS131M02。 很明显、这是因为 ADS131M04有4个通道、而不是2个通道。 我的问题是、如果禁用2个通道、ADS131M04的电流消耗是多少? 它会在 ADS131M02的范围内吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    禁用某个通道并不意味着会关闭该通道的电路、因此如果禁用它们、不会看到太大的差异。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答