This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:检查额定要求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242912/ads1115-check-for-rated-requirement

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: ADS112C04

您好专家:

我的客户正在寻找宝贵的 ADC 来设计 K 型热电偶应用。

以下是他们说过的一些要求:

  1. 支持范围和精度:-30至+390±C°(1.0%+ 3°C)
  2. 分辨率为0.1度 C
  3. 精度+/- 1%(不包括 TC 误差)
  4. OL 保护
  5. I2C 接口
  6. 4通道输入

 他们发现了2个 PN、想要知道哪一个更适合他们

  1. ADS1115
  2. ADS112C04
  3. 您推荐的其他 PN 没有问题  

我想知道为什么要推广 PN?

顺便说一下、我是否知道更高的 SPS 意味着 ADC 会感应到更大的噪声?

我不知道高 SPS 会在宝贵的 ADC 上做出什么努力...

感谢您的评论!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    ADS1115和 ADS112C04都是适用于此类应用的 ADC。  

    ADS1115是一款尺寸更小的器件、但 ADS112C04可提供更好的噪声性能。  

    使用一个 K 类型热电偶、您能够预计在390°C 时看到大约16mV、在30°C 时看到大约-1.15mV。 这意味着、您需要在大约17.15mV 下进行4200次计数才能实现 0.1°C 的分辨率。  

    这意味着每个计数大约有4uV 的差异、在该温度范围内测得0.1摄氏度。  

    您可以 在数据表中查看这两个器件的噪声、以 μVRMS μ V 和 μVPP μ V 为单位来比较您将获得的噪声性能。  

    增益为64和45SPS 的 ADS112C04噪声约为0.98uV、低于实现 分辨率所需的4uV、因此该器件 可满足要求。  

    ADS112C04

    ADS1115

    较低的 SPS 在测量中产生的噪声通常较小、因为当输出数据速率降低时、Δ-Σ ADC 可实现较高的 OSR。  

    通过增加 OSR 并降低输出数据传输速率、ADC 的噪声性能可以被优化。 换句话说、当降低输出数据速率时、由于对内部调制器的更多样本求平均值以产生一个转换结果、输入参考噪声会下降。 增大增益也会降低输入参考噪声、这在测量低电平信号时特别有用

    本应用手册介绍了如何使用 ADC 和传感器进行温度测量、并以 ADS1115作为 使用 ADC 测量超小型、精密模拟温度传感器的示例(修订版 A)(TI.com)。希望这对您有所帮助。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安琪尔、您好!

    感谢您的有力且明确的意见、这对我向客户解释非常有用

    我将提供这两个部分供他们决定。