This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:连接到 ADS7038去耦引脚的电容器类型

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242518/ads7038-type-of-capacitor-connected-to-decap-pin-of-ads7038

器件型号:ADS7038

你好

ADS7038的数据表明确指出、连接到去耦引脚的电容器类型应使用陶瓷电容器、

但如果可能、我想使用薄膜电容器或钽电容器。

与上述数据表说明不同的电路实现有可能会引起问题吗?

我计划在恶劣环境中使用该 IC、

而且我非常担心陶瓷电容特有的压电现象所产生的电压会变成噪声。

 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    您可以在 ADS7038去耦引脚上使用一个钽电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的提示回复。  

    我能够了解可以使用的电容器类型。

    很多义务。 谢谢你。