This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:与模拟输入范围相关的 ADS129x 数据表问题

Guru**** 1123190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243435/ads1298-ads129x-datasheet-question-related-to-analog-input-range

器件型号:ADS1298

您好!

ADS129x 数据表第30页的第9.3.1.4节指出"差分输入(INP–INN)可以跨越–VREF 到 VREF。" ½、在该段的末尾、它指出:"INP 和 INN 输入都从 CM +½ VREF 摆动到 CM– VREF。" 也许我漏了一些东西,但这两句话似乎彼此不同意。  您能解释一下吗?

谢谢你。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     添加了"INP 和 INN 输入都从 CM +½ VREF 摆动至 CM–½ VREF。"

    因此、如果

    INP 处于 CM +½ VREF

    INM 处于 CM -½ VREF

    那么  

     "差分输入(INP–INN)"= (CM +½ VREF)- (CM - ½ VREF)= VREF

    如果您查看/交换上述 INP 和 IMP、  

    "差分输入(INP–INN)"= (CM -½ VREF)-  (CM +½ VREF)=- VREF

    因此:

    "差分输入(INP–INN)可以跨越–VREF 到 VREF。"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。