请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 您好!
ADS129x 数据表第30页的第9.3.1.4节指出"差分输入(INP–INN)可以跨越–VREF 到 VREF。" ½、在该段的末尾、它指出:"INP 和 INN 输入都从 CM +½ VREF 摆动到 CM– VREF。" 也许我漏了一些东西,但这两句话似乎彼此不同意。 您能解释一下吗?
谢谢你。
约翰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
ADS129x 数据表第30页的第9.3.1.4节指出"差分输入(INP–INN)可以跨越–VREF 到 VREF。" ½、在该段的末尾、它指出:"INP 和 INN 输入都从 CM +½ VREF 摆动到 CM– VREF。" 也许我漏了一些东西,但这两句话似乎彼此不同意。 您能解释一下吗?
谢谢你。
约翰
您好!
添加了"INP 和 INN 输入都从 CM +½ VREF 摆动至 CM–½ VREF。"
因此、如果
INP 处于 CM +½ VREF
INM 处于 CM -½ VREF
那么
"差分输入(INP–INN)"= (CM +½ VREF)- (CM - ½ VREF)= VREF
如果您查看/交换上述 INP 和 IMP、
"差分输入(INP–INN)"= (CM -½ VREF)- (CM +½ VREF)=- VREF
因此:
"差分输入(INP–INN)可以跨越–VREF 到 VREF。"
谢谢