This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:TI204c IP 收发器类型转换

Guru**** 2886980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243419/dac38rf85-ti204c-ip-tranceiver-type-conversion

器件型号:DAC38RF85

您好!

这是一个有关收发器类型实例化更改的问题、基于  TI204c IP 的 zc706_8b10b 参考设计

我计划使用 Artix-7 (XC7A100T-2FGG484I)来连接  DAC38RF85/4 DAC (4个通道和1个 IQ 对)

根据上述参考设计、我发现将收发器实例更改为 GTP 很成问题(转换为 Kintex 也极具挑战性)

这是因为每个 GT 系列都有不同的实例化...

TI 团队能否协助我将 GTX (Zynq 参考设计)转换为 GTP?

如果 GTP 将被证明是太有问题,我愿意考虑使用 Kintex -但 Artix 在我的案例中是受欢迎的。

感谢您的支持!

加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已得到解决、谢谢。