This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:上电序列和时序

Guru**** 2835295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242519/ads131e08s-power-up-sequence-and-timing

器件型号:ADS131E08S

您好!

我正在使用 ADS131E08SPAGR、我们的设置具有以下上电顺序(如图所示):首先、DVDD 上电至3.3V、然后在 AVDD 和 AVDD1上电至2.5V、AVSS 和 AVSS1上电至-2.5V 后8ms。  


我想知道这个上电序列是否会有任何稳定性问题或任何其他问题。

感谢你能抽出时间。

此致、

胡里奥