This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013-Q1:ADS1013-Q1 I2C 至 ADC

Guru**** 2501695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1013, ADS1013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243062/ads1013-q1-ads1013-q1-i2c-to-adc

器件型号:ADS1013-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1013

大家好、

Q1:ADS1013中的 ADC 引脚内部电阻使用共模或差分模式、共模和差分模式有何区别?

Q2:请检查 ADS1013-Q1是否具有 VOH 值。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    顾名思义、共模输入阻抗是应用于 AINP 和 AINN 引脚的共模信号(VCM)引脚上的输入阻抗。  

    Vcm =(V1 + V2)/2、其中 V1和 V2是施加到输入引脚的电压。  

    同样、差分输入阻抗是施加到输入引脚的差分信号的阻抗。

    VDIFF =(V1 - V2)、其中 V1和 V2是施加到输入引脚的电压。  

    如果将1V 施加到两个输入引脚、您可以在公式中看到 Vdiff = 0V、但 Vcm = 1V。 共模输入阻抗是指该 VCM 信号的输入阻抗。  

    差分输入阻抗是差分信号的输入阻抗(在输入引脚之间看到的电压差)。  

    对于 ADS1013、AINP 是指 AIN0、AINN 是指 AIN1。

    Unknown 说:
    Q2:请检查 ADS1013-Q1的 VOH 值。

    数字输出高电平将是数字线路通过上拉电阻器上拉至的电压、该电阻器应该是 DVDD。  

    此致、

    天使